Válvulas de solenoide
El flujo del líquido y/o de los gases es esencial para la operación de la planta, de sistemas, y de la maquinaria en sectores y ajustes industriales numerosos. Pero para que los ingenieros controlen este flujo usando las válvulas manuales pueden ser un proceso costoso y desperdiciador de tiempo. Agradecidamente, esto es no más un problema con las válvulas de solenoide - una solución electromecánica que sea valor durable, confiable, y excelente.
RS provee los componentes eléctricos de alta calidad, duraderos para todas las aplicaciones comerciales e industriales. Cuando usted explora nuestra gama extensa del aire y de las válvulas de solenoide neumáticas, usted puede ser seguro que usted encontrará exactamente lo que requiere el uso. AVENTICS, Festo y SMC - almacenamos las válvulas de solenoide de los fabricantes principales del mundo. Así pues, la calidad se asegura siempre.
Ninguna materia la configuración o el caudal, encuentra las válvulas de solenoide que usted necesita en RS.
¿Cuáles son válvulas de solenoide?
Una válvula de solenoide es un componente electromecánico que se diseña típicamente para controlar el flujo del gas o del líquido. Del tratamiento de aguas trabaja para plantar la fuente de combustible y la lubricación del motor, la gama de RS de las válvulas de solenoide contiene diversas opciones para diversos usos. Cuál, sin embargo, puede ayudar a aumentar la eficacia y la confiabilidad de un sistema o de una maquinaria.
NO o el NC es dos letras a mirar hacia fuera para cuando decide a qué válvula de solenoide correcta para usted. Esto está parado para “normalmente abierto” o “normalmente cerrado”. Como el nombre sugiere, el restos abierto de la válvula de control del solenoide abierto hasta que una señal de entrada lo fuerza para cerrarse automáticamente. Con una válvula cerrada, el contrario es verdad. En ambos casos, las válvulas vuelven a su estado normal cuando la señal para.
Los diversos tipos de válvulas de solenoide
Además de opciones de NO y del NC, usted también tendrá una opción de dos categorías principales de las válvulas de solenoide - de actuación directa y pilotadas:
Válvulas de solenoide de actuación directa
Para las opciones de actuación directa, el solenoide abre o cierra directamente el pistón del lacre en una válvula. Debido a esta característica, la fuerza ejercida por las válvulas neumáticas y del aire de solenoide debe ser mayor que la fuerza del aire o del flujo líquido. Si no, esto puede limitar la capacidad de la válvula de restringir el flujo.
Válvulas de solenoide pilotadas
Con respecto a opciones de actuación directa, el uso pilotado de las válvulas de solenoide presurizó el líquido o el gas que se acumulan y actúan como la fuente de energía. Esta forma de solenoide se puede pilotar internamente o externamente - el último de cuál confía típicamente en otro componente para funcionar la válvula.
¿Cómo las válvulas de solenoide funcionan?
Una de las ventajas principales de una válvula de solenoide es que quitan la necesidad de funcionar manualmente una válvula. En una planta de fabricación compleja o un sistema mecánico, esto puede ahorrar tiempo precioso. El papel de la válvula de solenoide es qué alcanza esta eficacia - abertura o válvulas de cierre automáticamente o por mando a distancia. Mientras que las funciones de NO y del NC son diferentes, la manera trabajo de estas válvulas es igual.
En una válvula de solenoide, hay un émbolo situado dentro de una manga. El movimiento del émbolo es conducido por la bobina de la válvula, que debe ser energizada. El campo magnético se genera que cuando se energiza su bobina entonces hará una de dos cosas. En una válvula del NC, la fuerza levantará el émbolo dejó el gas o el flujo líquido. En un solenoide de NO, el émbolo sellará la abertura y parará el flujo.
¿Para qué las válvulas de control del solenoide se utilizan?
Hay las soluciones mecánicas y dirigidas numerosas que dependen de un flujo del líquido y/o del gas. De fuente de combustible a la lubricación o a refrescarse - las válvulas de solenoide se pueden utilizar en ajustes por ejemplo:
- Fuentes del agua y de la utilidad
- Planta y maquinaria industriales
- Sistemas en grande de la HVAC
- Análisis médico y biológico
- Servicios y ayuda de emergencia
No es infrecuente para que algunos usos del domestic y de la casa utilicen las válvulas de control del solenoide cualquiera. Los dispositivos y los productos tienen gusto de las regaderas del jardín, de la calefacción y de sistemas de la caldera, y las unidades de refrigeración pueden todas incluir las válvulas de solenoide para mejorar eficacia y esperanza de vida.
¿Cómo elegir la válvula de solenoide derecha?
Con nuestra gama extensa de las válvulas de solenoide, RS desea ser seguro que usted encuentra los productos derechos. Así pues, es una buena idea pensar de algunos de sus requisitos de la base.
Una de las consideraciones más importantes será caudal. Si la válvula es demasiado pequeña, usted no puede conseguir el nivel requerido del control. Si necesita ser tiempos constantes de un flujo a lo más (o todo), usted puede desear considerar un solenoide de la sincronización de la válvula - particularmente para los usos automotores.
Otros factores a considerar incluyen la presión, la temperatura y el tipo de funcionamiento de líquido o de gas. Está siempre digno de elegir las válvulas de solenoide más apropiadas del aire de la opción e.g., para los sistemas de aire o las válvulas de solenoide neumáticas en una asamblea neumática. En RS, lo proveemos todo.
¿Por qué elija RS para sus válvulas de solenoide?
¿Necesite las válvulas de solenoide que están hasta la tarea en el futuro inmediato - y por años de venir? En RS, nos enorgullecemos en la calidad de los componentes mecánicos y electrónicos que proveemos. Nuestra gama extensa de las válvulas de control del solenoide no es ningún diferente.
Somos la distribuidor autorizada más grande de componentes en Norteamérica. Nuestra opción de las válvulas de solenoide le presenta con opciones de los fabricantes confiados en del mundo. Utilice los filtros en esta página para refinar su búsqueda más lejos si usted necesita ayuda que encuentra exactamente lo que usted necesita.
Usted puede ser que sepa ya lo que usted está buscando. Si es así ningún problema - incorpore simplemente su nombre del producto y/o el número en la barra y usted de la búsqueda será llevado directo su opción.
No se olvide de que nuestro equipo de consejeros es en la mano si usted necesita contact us con cualesquiera preguntas o ediciones. Usted puede también encontrar las respuestas y la dirección que usted necesita comprobando hacia fuera nuestro content libre hub, completo con toda la información experta usted necesita hacer la mayor parte de los nuestros productos.
En orden: 19
En orden: 21
En orden: 17
En orden: 12
En orden: 7
En orden: 19
En orden: 21
En orden: 17
En orden: 12
En orden: 7